结果:找到"2G模块 WIS800CTCP通信 MQTT服务器 客户端",相关内容1000条
  • 立创EDA专业版windows客户端打不开
  • 系统win10专业版21H2,之前电脑好好的,一段时间没打开电脑立创EDA客户端专业版就打不开了,双击桌面快捷方式之后鼠标会转圈,但什么都没发生。打开任务管理器发现后台多了三个立创EDA(专业版)的进程,但前台就什么都没有。重新安装、安装到C盘、用管理员安装、用管理员打开、兼容模式win8都试过了都不好用。救救,谢谢。
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 发帖人:HBM2memory 发帖时间:2023-03-26 00:39:00
  • LCEDA专业版客户端切换模式
  • 环境WIN11LCEDA专业版截止到今天的最新客户端,安装时选择半离线模式,想自己新建私有库,从LCSC里面拉出来一个器件,改了改参数名字点击保存的时候提示没登陆,无法保存,然后我就去找登陆入口,到处找不到。没有办法就想切换成全在线模式试一下能不能保存,结果切换成全在线模式以后重启软件以后全部白屏软件卡死什么都看不到了,看来只能重新安装,登陆网页也没有原理图的备份,白忙活了。先把最基础的稳定性给解决了。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: BUG反馈 发帖人:tianlanshu 发帖时间:2022-08-02 16:05:00
  • 立创EDA客户端标准版功能反馈
  • 在绘制PCB图纸时,经常会碰到需要根据某一个特定的点移动某个零件的情况。AD软件在处理这个情况的时候,会先选择要移动的零件,然后再选择参考点之后在选择要移动到的最终位置的参考点。而立创EDA没有这个功能,感觉挺不方便的。后续的更新中是否可以增加。
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创EDA 发帖人:jonas 发帖时间:2021-11-29 10:27:00
  • 专业版客户端什么时候推出
  • 最近在纠结团队用哪个EDA,我想用立创专业版客户端,但是迟迟没有推出,因种种原因不能时刻联网,故无法使用在线版,希望用可以离线使用的的客户端版本
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 专业版 发帖人:互联网智造 发帖时间:2021-07-22 09:10:00
  • deepinv20无法运行lceda桌面客户端
  • 本来使用的deepinv15.1,使用立创EDA正常,前两天升级了deepinv20,立创桌面客户端desktop打开没反应,直接控制台运行/opt/lceda/lceda显示段错误,只能在chrome里面编辑了,是我电脑配置问题?还是桌面客户端适配问题?lddlceda没有依赖项缺失。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 桌面 发帖人:左手大爷 发帖时间:2020-04-27 21:24:00
  • 论灵魂与量子通信和云服务器的关系
  • 1:人体构造和大脑结构运行原理2:量子通信的速度和密度3:量子云服务器的运行速度和存储量
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: 灵魂 量子 发帖人:PLNNK 发帖时间:2020-04-18 15:50:00
  • WIS800CMQTT客户端连接MQTT服务器使用方法
  • WIS800C是否支持MQTT功能?如何使用?答案:支持!今天讲述MQTT功能的使用,操作很简单。小知识:MQTT(消息队列遥测传输)是ISO标准(ISO/IECPRF20922)下基于发布/订阅范式的消息协议。它工作在TCP/IP协议族上,是为硬件性能低下的远程设备以及网络状况糟糕的情况下而设计的发布/订阅型消息协议MQTT协议文档,请自行下载文档,已上传:MQTT-3.1.1-CN.pdf关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上个月的一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html本次采用的MQTT...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2G WIS800CTCP MQTT 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-03-20 18:09:00
  • WIS800CTCPClient透传模式连接远程服务器使用方法
  • WIS800C是否支持透传功能?如何使用?答案:支持!使用非常简单,下面将会讲述使用。小知识:透传,即透明传输(pass-through),指的是在通讯中不管传输的业务内容如何,只负责将传输的内容由源地址传输到目的地址,而不对业务数据内容做任何改变。今天给家演示一遍,操作非常简单。关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html使用到相关AT命令如下:(1)基本状态检测的命令:握手测试:AT读卡测试:AT+CPIN?网络注册:AT+CREG?附着网络:AT+CGA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2G WIS800C 透传 非透传 TCP TCP Client 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-23 15:33:00
  • WIS800CTCPClient非透传模式连接远程服务器使用方法
  • 将在最近几天的时间,给大家介绍一款2G模块WIS800C的相关应用案例的使用方法。这个模块规格书已上传,请自行下载:WIS800C规格书_CN.pdf今天给大家介绍第一个内容:如何使用该GPRS模块WIS800CTCPClient在非透传模式连接远程服务器的操作方法。测试准备一个USB转TTL、GPRS评估板、杜邦线若干、FPC柔性天线(全频段)以及一张测试物联网卡(30M/月流量卡)以下是准备工作的材料,供电方式:建议采用独立电源5V2A,这样可以保证模块稳定工作。这里是测试,则采用USB转TTL串口线的5V电源给模块供电,是可以的。接线方式:如上图片所示。这里就开始直接奔主题了。TCPC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2G WIS800C 透传 非透传 TCP TCP Client 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-22 15:44:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: